欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线运动与旋转运动的量纲比较(运动机构的结构设计-6)

  • 2022.05.05 10:36:29
  • 米思米
  • 2020

  在直线运动的情况下,运动体的位置、速度和加速度是使用平面直角坐标系(X轴-Y轴坐标系),其表现方法因此而很容易直观理解。另一方面,旋转运动使用的是极坐标系而不是平面直角坐标系,所以有些方面我们并不习惯。
  在这里,我们将一边与直线运动的平面直角坐标系进行对比,一边解释在极坐标系中表述旋转运动的方法。

(1)直线运动的各种量纲

  直线运动的量纲和单位如下表所示。

量纲

符号

单位

量纲的关系

位移

s

(m)

s=s(t)

时间

t

(s)


速度

v

(m/s)

v=v(t)=ds/dt=s'=s的一阶导数

加速度

α

(m/s2)

α=α(t)=dv/dt=v'=v的一阶导数=s的二阶导数

质量

m

(N)
  或
(kgf)


入

F

(kgf)

运动方程式:F=mxα

 ※注:一阶导数是指对象量的变化量。速度的变化量就是加速度。表内右栏的符号上加的( ' )表示一阶导数。

(2)旋转运动的各种量纲

  如果试图以常规的速度(m/s)单位表述旋转体以恒定速度旋转的状态,则速度会因距中心的距离不同而发生变化(参见【图1】)。因此,在表述旋转运动时,需要使用能够在与距中心的距离无关的情况下进行表述的单位。

直线运动与旋转运动的量纲比较(运动机构的结构设计-6)  

 

量纲

与直线运动的对比

符号

单位

量纲的关系

角位移

相当于直线运动的位移

θ

(rad)
  radian(弧度)的简称

θ=θ(t)

时间


t



角速度

相当于直线运动的速度

ω

(rad/s);

ω=ω(t)=dθ/dt=θ'=θ的一阶导数

角加速度

相当于直线运动的加速度

ω'

(rad/s2)

ω'=ω'(t)=dθ/dt'=θ的二阶导数

惯性力矩

相当于直线运动的质量

I

(kg·m2)
 
或
(kgf·ms
2)


扭矩

相当于直线运动的力

T

(N/m)
  或
(kgf·m)

角运动方程:T=Ixω'

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities